This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:FDC1004的检测值不正确

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, FDC1004EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/722258/fdc1004-incorrect-detection-value-of-fdc1004

器件型号:FDC1004

我使用 FDC1004进行电容检测。 通道1连接了一个4pF 电容器 、通道2连接了5pF 电容器。 然而、有时、在 CH2 5pF (正确值)下、检测到的 CH 1电容变为15pF (正确值为5pF)。 这是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    您使用的是 FDC1004EVM 还是其他电路板? FDC1004将检测传感器路径上的所有电容、而不仅仅是传感器本身的电容。 屏蔽引脚可用于最大限度地减小传感器路径上的寄生电容、但传感器仍会对其附近的电介质变化敏感。 如果电容饱和(测量值为15pF 时会发生这种情况)、则传感器周围的环境可能会发生变化、从而显著增大电容。

    此致、