This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8568:DAC8568输出串扰问题

Guru**** 2903090 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/722312/dac8568-dac8568-output-crosstalk-problem

器件型号:DAC8568

当我     ‰其中一个通道,DAC8568时、其他通道输出存在串扰问题,输出电压具有1 μ A 的波动;如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据手册上的标的串扰指标是0.1LSB,换成电压0.007mV;满量程客户实际测最大有5mV!μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎是双重帖子、请回复原始主题。

    e2e.ti.com/.../722259