This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:FDC2214电容测量原理

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/722648/fdc2214-principle-of-capacitance-measurement-of-fdc2214

器件型号:FDC2214

大家好。

有一个问题是我自己无法处理的。

我想知道 FDC 2214电容测量的确切原理。

经研究发现、它测量的是 LC 振荡电路的谐振频率、该电路有自己的谐振频率、由 L 和 C 决定

但是、很难找到测量谐振频率的方法。

它是否按不同频率顺序放置交流电压输入、并测量输出交流电流?

测量似乎效率和速度不高。

如果您让我了解该部件、那将会大有帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hyun Kyu Park、

    遗憾的是、此信息是专有信息、我无法分享有关器件内部功能的详细信息。 有关器件功能的最详细信息、请参阅数据表的第9节。 它包括功能方框图和器件运行的简要说明。

    此致、