This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299的奇怪 ID

Guru**** 2571995 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/721746/ads1299-strange-id-of-the-ads1299

器件型号:ADS1299

您好!

我正在探讨基于 ADS1299的器件的问题、发现芯片 ID 寄存器的读数为0xDF、而不是预期的0x3E (或类似的内容)。 所有其他寄存器都可以成功读取和写入、芯片工作正常、但 ID 似乎错误: 根据数据表、位7:5应指示修订版本(通常为001、此处为110)、位4为"始终读取1"(这是可以的)、位3:2为 ADS1299的位11 (也是可以的)、位1:0表示通道数(此处为11、 数据表中未对此进行说明)。

似乎所有8个通道都正常工作。

芯片上的标记为75C4VFI4C4 (最后两个带下划线的字符)-第一行、ADS1299 -第二行。

我确信 SPI 读取代码是可以的、因为它适用于其他类似的电路板。 ADS1299是否可以使用此 ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    感谢您的发帖!

    错误的器件 ID 通常是由不正确的加电或启动例程引起的。

    请查看这些主题:
    e2e.ti.com/.../634414
    e2e.ti.com/.../2382977
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件的 RESET 引脚通过10k 电阻接至数字接地、我认为它可能会导致启动问题(它旨在通过 SPI 命令而不是通过 RESET 脉冲进行复位)、因此我将尝试一些原理图更改。

    如 ADS1299数据表的图80所示、连接 RESET 和 PWDN 引脚是否安全? 我通过 SPI 控制 ADS1299 bu 发出复位命令、而不是通过将 RESET 引脚拉为低电平来实现。 PWDN 由 MCU 控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问得好!

    连接 RESET 和 PWDN 是安全的、如数据表的图80所示、但我不建议这样做、因为它实际上消除了将 RESET 引脚拉至低电平的选项。 与将 RESET 引脚拉至低电平相比、通过 SPI 发出 RESET 命令没有任何问题。