This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800RF:ADC12D1800RF 至 MAX10

Guru**** 2535210 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1800RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/721952/adc12d1800rf-adc12d1800rf-to-max10

器件型号:ADC12D1800RF

您好!

可以在 LVDS 模式下将 ADC12D1800RF 与 MAX10连接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、乔治亚
    要获得全面支持、您需要找到一个 MAX10器件、该器件可接受450MHz 的 LVDS 数据时钟和900Mbps 的数据。 我对 MAX10规范的快速回顾表明、支持的最高数据时钟频率为360MHz、数据速率为720Mbps。 这会将 ADC 的工作频率限制为1440MHz 的最大时钟频率。
    所选的 MAX10器件必须能够支持48对数据和1对或2对数据时钟。
    如果您希望支持 ADC12D1800RF 的全部功能、则需要选择具有所需 LVDS 接收器性能的不同英特尔 FPGA 系列。
    此致、
    Jim B