This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1112:输入端口损坏问题

Guru**** 2930660 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/722604/ads1112-input-port-damage-issue

器件型号:ADS1112

你好


您指定了模拟输入 A0、A1、GND 电压−0.3V 至 VDD + 0.3V。

在我的应用中、ADC 输入通过8k 串行电阻连接到3V 源。

您能不能说模拟输入端灌入的 IIN 最大电流(器件的 VDD 丢失、源极电压保持不变)不会损坏器件的可靠性

谢谢你

JL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JL、


    在我们的数据表中、我们添加了绝对最大额定值表。 对于 ADS1112、这位于第2页的顶部。 您将注意到、最大输入电流被列为10mA 连续电流。 正如您所做的那样、许多器件将插入一个串联电阻器来限制输入电流。

    但是、正如您还提到的、模拟输入不应超过 VDD+0.3V (也列在绝对最大额定值中)。 为此、我将使用从输入端连接到 VDD 的反向偏置肖特基二极管来限制最大输入电压。 如果您确实失去 VDD 电源并且输入端存在电压、肖特基二极管应该能够在输入电压不超过最大值的情况下上拉 VDD。


    吴约瑟