This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7951:在通道电流和采集阶段后设置模拟 I/P

Guru**** 2927220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/722393/ads7951-analog-i-p-setting-after-chan-cahnge-and-acquisition-phase

器件型号:ADS7951

大家好、

在 ADS79xx 的数据表中、如下所示、"通道电流后的模拟 I/P 设置"和"采集阶段"的含义是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,小清

    SAR ADC 具有内部采样保持电容器、当输入开关关闭时、需要将其充电至输入电压。 术语采集阶段是指给定的时间窗口、用于获取输入信号并将该电容器充电至(输入信号-1/2LSB)值。 数据表提到了在以最大吞吐量运行器件时必须满足的采集时间最小值。

    为了满足数据表性能数据、外部驱动器电路必须在给定的采集时间内稳定至(输入电压-1/2LSB)值。 ADC 输入端的趋稳取决于驱动器放大器、R-C 滤波器值、ADC 采集时间等参数的数量

    要了解有关 ADC 输入驱动器电路和趋稳行为的更多信息、请参阅 TI 精密 ADC 实验室。
    training.ti.com/ti-precision-labs-adcs

    谢谢、此致
    Abhijeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhijeet、

    感谢您的回复、我还有一个问题、如下图所示、框架1和框架2上的 SDO 数据是随机的? 如果 frame1是第一次采样。

    谢谢!