This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC9881:DAC 输出不一致

Guru**** 2502675 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC9881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/718153/dac9881-dac-output-is-not-consistent

器件型号:DAC9881

尊敬的 TI 团队:

我们根据要求使用 DAC9881生成电压。

 通过设置 DAC 计数1时间生成以下电压

    使用 DAC 生成的电压1 -大约为2.270

    使用 DAC 生成的电压2 -大约为0.317

e2e.ti.com/.../DAC9881_5F00_SIGNAL_5F00_CAPTURE.zip

观察到的问题:

 DAC 输出不一致。 如果设置 DAC 计数、有时我会得到预期的电压、但有时我会观察到较低的电压。

 我附加 了 SPI 信号供您参考。 要分析数据,请通过链接安装以下软件

https://www.saleae.com/downloads/

我们的分析:

如果我们设置 DAC 多次(10次、有一定的延迟)、则问题发生频率会降低。 这意味着 DAC 的输出几乎是预期的。 它会在极少的时间偏离[较小的电压]。 但多次设置 DAC 并不好。

我们的预期-->如果我们同时设置 DAC 一次,它应该根据任何偏差的计数提供正确的电压

 在此情况下,请提供高度优先的建议。

谢谢、此致

曼诺伊

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jaimanoj、

    感谢您的查询。 我将在周一前回来。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    我无法浏览您提供的所有数据集。 看了几个、看起来还可以。 我唯一怀疑的是 USB/BTC 引脚。 您能否检查它是浮动还是切换?

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、

    请参阅随附的电路。 在我们的情况下、它不会切换或浮动、它始终处于高电平。

    您提到捕获的数据似乎可以、但我们发现捕获的共享 SPI 信号存在一些问题

    观察到的问题:

     我们将设置 DAC 寄存器。 正确的行为是、当我们在寄存器中设置 DAC 值时、我们得到的返回值与寄存器中设置的值相同。

    但在某些捕获的 SPI 信号中、我们无法获得正确 的返回 DAC 值。 这意味着它与我们设置的内容不同

    谢谢、此致

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    我没有看到图像已附加。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    您以何种 SPI 速度运行? 您是否已验证您的时序是否符合图1?

    通常、当出现这种问题时、是由于边沿时序不足或 SPI 主器件使用了错误的相位和极性。 此外、示波器可能会显示是否存在来自其他一些源的明显数字串扰。

    谢谢!
    Paul