This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:自适应电源管理

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/722515/dac8775-adaptive-power-management

器件型号:DAC8775

你(们)好,先生  

我们有一个项目希望使用 DAC8775和 AD5755  

我是否可以为这些器件提供简单的比较表?  

我看到 AD5755具有动态功率控制、但我无法确定该功能是否与 TI 的自适应电源管理相同 ?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    我手头上没有比较表、但自适应电源管理功能相同、通过降低输出级直流/直流转换器的电压来降低电流输出的功率耗散。

    DAC8775的一个关键特性是只需要一个电源、并且集成的降压/升压转换器会生成所有电压轨以供运行。 DAC8775还可以灌入电流、支持-24mA 至24mA 的范围并具有扩展的温度范围。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    Garrett