This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5463EVM:针对500MHz 系统同步设计的1GHz/500MHz 外部时钟模块的建议。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5463EVM, DAC3152EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/722293/ads5463evm-suggestion-on-1ghz-500mhz-external-clock-module-for-500-mhz-system-synchronous-design

器件型号:ADS5463EVM
主题中讨论的其他器件: DAC3152EVM

我计划  在  我的设计中将 Xilinx ZC706与基于 TI 的 ADC 和 DAC EVM 板 ADS5463EVM 和 DAC3152EVM 配合使用。 我希望我的系统实现时钟 同步(ADC、DAC 和 FPGA 板的同步时钟)。  

你们能不能建议一个外部时钟模块/器件为系统提供4到5个不同的1 GHz/500 MHz 时钟输出?  

谢谢、

VK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VK、

    一个选项是 LMK04828EVM。 您可能希望  在 高速时钟论坛上发布此请求以获取其他选项。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    VK