This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7946:如何计算输入 RC 滤波器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/722227/ads7946-how-to-calculate-the-input-rc-filter

器件型号:ADS7946

我尝试将 ADS7946用于我的应用、它是具有40MHz 时钟的400ksps。 从数据表中可以看出、外部电路(RC)必须设计如下、以避免 采样开始时出现毛刺脉冲:

RC 可通过以下公式计算:

我的问题是:

公式7中的 R 和 C 是否包括 ADC 内部 等效 RSH CSH?  数据表中并不清楚。

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Xiaohong

    欢迎访问 TI E2E 论坛。

    公式中提到的 R、C 值是指外部 Filer 组件值。 有关如何选择 RC 滤波器组件值的更多信息、请参阅 TI 精密 ADC 实验室。 (第5和6节)

    training.ti.com/ti-precision-labs-adcs

    谢谢、此致
    Abhijeet