This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:ADC12DJ3200可连接 Xilinx kintex UltraScale (KCU105)-数据提取

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720448/adc12dj3200-adc12dj3200-interfacing-with-xilinx-kintex-ultrascale-kcu105---data-extraction

器件型号:ADC12DJ3200

您好!

我有来自 JESD IP 的以下255:0数据流、有人能告诉我如何提取中的位进行采样。 我正在使用 JMODE0  

数据流:

80E2B78282DD778082FFF77D802CD87D81DBD78182EE477F8117A87D7F2F987E

2080E1977082DAA7908203F850802AF88081D9B7D082EE27A08115A8F07E30B8

此致、

Rajesh Khanna。

80E2B78282DD778082FFF77D802CD87D81DBD78182EE477F8117A87D7F2F987E
2080E1977082DAA7908203F850802AF88081D9B7D082EE27A08115A8F07E30B8
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rajesh:

    我们实际上构建了一个固件参考设计、展示了如何在 JMODE0中将 Xilinx KCU105板与 ADC12DJ3200连接。 您可以在 ADC12DJ3200工具文件夹的"软件"部分找到它、网址 为:www.ti.com/.../toolssoftware。

    请告诉我们这是否有帮助。

    此致
    Matthias
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    感谢您的支持、我想为您提供一个链接、我已经通过该链接进入了当前阶段。

    e2e.ti.com/.../695011

    我已经使用您的软件对电路板进行了测试(Xilinx 站点上的 Xilinx 位文件即 www.xilinx.com/member/jesd204_eval/uhwd_2016_3_v1_0.zip),it 正在工作、我不了解您站点中提供的固件存在一些问题的一些原因。 我需要了解解析 JESD IP 数据以提取样本。 我能够正确获得斜坡。

    您的固件和 Xilinx 固件也存在问题、我认为需要交换处理的通道顺序、我想在解包时 HSDC 专业版中会否定这一点。

    KCU105
    TX 通道 FMC 夹层 FMC 基础 引脚映射 引脚映射
    DA0 0 A10/A11. DP3. A4、A3 E4、E3 (DP0)
    DA1. 1 C6/C7 DP0 E4、E3 D2、D1 (DP1)
    DA2 2. A6/A7 DP2. B2、B1 B2、B1 (DP2)
    DA3. 3. A2/A3 DP1 D2、D1 A4、A3 (DP3)
    DB0* 4. B12/B13 DP7. F2、F1 M2、M1 (DP4)
    DB1* 5. A14/A15 DP4. M2、M1 H2、H1 (DP5)
    DB2* 6. B16/B17 DP6. K2、K1 K2、K1 (DP6)
    DB3* 7. A18/A19 DP5. H2、H1 F2、F1 (DP7)
    *极性已交换 根据原理图 根据现场 TI 和 Xilinx 提供的设计

    我需要帮助将 JESD 数据解包到样片、我尝试了几次订购、但运气不好、请提供帮助。

    我将附加.csv 文件以供您参考。

    此致、

    Rajesh Khanna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../data.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有人可以支持此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../KCU105-ADC12DJxx00-JESD-Reference-Design-User-Guide.pdfRajesh、

    本文档是否附带了帮助?

    此致、

    Jim