This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3244:根据 ADC 计数数据创建 dBFS 频谱图、这些数据与数据表中的数据进行良好比较

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/722113/adc3244-creating-dbfs-spectral-plots-from-adc-count-data-that-compare-well-with-those-of-the-data-sheet

器件型号:ADC3244

您好!  

我尝试使用原始 ADC 计数数据来获取与数据表中的数据相对应的频谱图。  看起来很简单、但我的本底噪声与数据表以 dBFS 刻度绘制的噪声图大约差40dB。  因此、我使用电阻负载端接 ADC 输入、以65.536MSPS 采样(((最终的光谱线分辨率约为3Hz (需要大量数据)))、按最大 ADC 计数值(2^14 - 1 = 16383)缩放数据、在 MATLAB 中执行 FFT、 取其绝对值、转换为 dB (20*Log10 (FFT 数据))、将该图偏移20*Log (1/fs)=-156dB,使其对应于傅里叶变换, 因此,我的频谱本底噪声为40dB 太低。  除了错误的答案之外、我在这里没有发现任何问题。  我缺少什么?  谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我看来、数据表图的分辨率带宽或频谱线分辨率可能不如3Hz 精细、因此噪声水平不会像我的那么低。 40dB =>系数为10000、因此这些图的分辨率带宽约为30KHz。

    没关系。 )