This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8330:SCLK 标签位和 SDI 信号1101

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/719652/ads8330-sclk-tag-bit-and-sdi-signal-1101

器件型号:ADS8330

我们正在从该芯片获取数据、但数据似乎存在问题。  大多数情况下、最后三位几乎全部为100、从而有效地将16位分辨率降低到13位。  在我们处理重新配置系统的问题之前、我想知道以下任何一项是否会导致任何已知问题、或者它是否应该以这种方式正常工作。

对于标签使用、我想知道17个 SCLK 脉冲是否可以全部以相同的间隔间隔间隔间隔间隔间隔间隔、或者是否需要在第16个和第17个脉冲之间留出间隔。  数据表图(如图6)显示了 SCLK 上的16个脉冲、一个小空间脉冲、然后是第17个脉冲、但在我可以找到的任何地方、这个小空间都没有记录在案。

此外、我们的一位工程师将 SDI 信号配置为基本上始终保持高电平、没有与 SCLK 脉冲流的前4个脉冲重合的1101。  这是否会造成问题?  或者 SDI 引脚是否确实需要1101才能正常工作?  SDI 仅在偶尔复位时具有0、但在数据读取期间、SDI 信号始终为高电平。  这似乎与显示需要1101的数据表相冲突、但以这种方式进行配置的工程师声称、由于我们正在获取数据、因此应该可以。  不过、我想知道这是否会影响时序、并可能导致我们的奇怪问题、即几乎所有数据都以100结尾。

我们看到的另一个奇怪现象是、当第15位和第16位翻转(恰好在中点)时、数据异常看起来是什么。  我们的数据似乎在这个区域被扩展-例如、正弦曲线显示了接近这个值的伸长率、我想知道上述问题是否也会导致这种情况。  伸长量大约为3位(8个计数)。  例如、如果正弦波的尖端几乎没有过中点、这一点非常明显。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该提到的是、我们使用的是默认配置。  这是与图6相比的时序信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    第17个脉冲和 TAG 位之间没有时序限制。 此外、写入1101并不排除读取转换结果。 除了在读取 CMR 寄存器时、转换结果总是被移出。 如果您只想使用默认配置、将 SDI 绑定到+VBD 引脚是完全有效的。

    相对于 SCLK 的转换开始和/CS 波形看起来不错。 您能否发送 SCLK 和 SDO 的放大波形以及示波器设置? 我想确保满足时序要求。 从您发送的图片来看、SDO 的上升时间似乎很慢。

    谢谢、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDO 确实具有缓慢的上升时间、但我们将获得如图所示的数据。

    这是 SCLK (青色)的放大版本、SDO (黄色)。

    请注意、最后三个位是100 -这是我们面临的最大问题-我想说大约19/20个字以100结束。  没有的1/20字中、几乎所有这些都以110结尾。  最后3位显示任何不同的值是非常罕见的、因此实际上我们不会得到完整(所需) 16位。

    示波器设置为每分段100ns、每分段1V。  我将两个波形稍微垂直偏移、以便更容易查看转换发生的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我买了几个新芯片、它们工作正常。 我认为我们必须收到一批造成这些问题的坏芯片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    我很高兴你能让它正常工作。 我没有看到任何违反时序的情况、因此这很可能是由损坏的部件造成的。 我以前没有看到过这种确切的行为、但可能是由于轻微的 ESD 损坏而导致高于正常的内部泄漏。

    在任何情况下、您似乎都能够推进您的项目。

    谢谢、
    Keith N.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总之、上述时序均正常、尽管数据表中没有详细说明。

    我们刚刚发现了导致最后3个位以奇怪的方式运行的原因-芯片未损坏(这是一个惊喜!)。  电压轨上的电容器都很好地低于推荐值、因此当这些电容器是固定的时、芯片运行良好。

    这也导致了我们在中点附近看到的错误数据(第15个和第16个 MSB 翻转)。

    我知道很多芯片都建议在电源电压上使用0.1uF 电容器、这里发生的情况是监督这个芯片的电源电压需要更多的大电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈!
    此致、
    Keith N.