This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484EVM:最大数据传输速度 TSW1400EVM ->DAC3484EVM

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/721856/dac3484evm-maximum-data-transfer-speed-tsw1400evm---dac3484evm

器件型号:DAC3484EVM
主题中讨论的其他器件:DAC3484

大家好、我能不能设置电路板来将数据传输到

1.25GSPS 全速率下的 DAC 通道 A (1倍插值)

DAC 通道 B 关闭

600MSPS 时的 DAC 通道 C 和通道 D (2倍插值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Majid、

    遗憾的是、DAC3484不支持多速率或多插值设置。 每个 DAC3484芯片只能应用一组内插和数据速率。

    -Kang