This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4222:与同步采样兼容的 ADC

Guru**** 2767135 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4222, ADC12DL040, ADC3222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/719739/ads4222-adc-that-is-compatible-with-simultaneous-sampling

器件型号:ADS4222
主题中讨论的其他器件: ADC12DL040ADC3222


大家好

我的客户正在搜索符合以下规格的高速 A/D 转换器。

(1)双路和同步采样
(2)分辨率:超过12位
(3)采样率:超过40MSPS

然后、我在下面选择了3个器件、但我无法在其数据表中找到"同步采样"一词。

(a) ADS4222
(b) ADC12DL040
(c) ADC3222

这些器件是否与同步采样兼容?
或者,是否还有其他好的设备?


请提供建议

此致、
本田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本田、

    此信息称为孔径延迟。 下面列出了 ADS4222数据表的第20页上列出的内容。 这就是我想他们所寻找的。

    "同一器件的两个通道间的孔径延迟匹配±70ps "

    "两个器件在相同温度下的孔径延迟变化和±150ps "

    您可以查看 ADC3xxx 系列、因为它们是较新的器件。 ADC3222是双路12位50Msps 器件。 该系列中还有许多其他器件、它们的采样速度更快、并且具有高达14位的数据。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim San

    感谢您的回答。

    我还有其他问题。
    我也想知道有关 ADC12DL040的相同规格。

    您是否有更多信息,如实际值?

    此致、
    本田
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本田、
    数据表提到了通道间的2ns、但没有器件间规格。
    此致、
    Jim