Other Parts Discussed in Thread: LMP90100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LMP90100您好!
有两个问题、我无法理解
发送控制序列并不会导致热敏电阻的激励电流被设定。(例如、代码0x0A 将1mA 电阻的激励电流发送到寄存器 ADC_AUXCN;观察到所有必要的顺序-序列 INST1和 INST2的形成)
2. 尝试从 ADC_DOUT 0、1、2 ADC 输出寄存器读取数据也不会导致 DOUT 输出端产生任何脉冲(在示波器上观察 DOUT 状态)。
请帮帮我。
提前感谢