This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J20EVM:共模电压和采样频率范围、基准为10MHz

Guru**** 2511005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720037/ads54j20evm-common-mode-voltage-and-sampling-frequency-range-with-10mhz-reference

器件型号:ADS54J20EVM

你好

在默认的交流耦合配置中、该 EVM 上的 ADC 共模电压设置为多少、或者我是否需要提供该电压? 我将有一个摆幅为0-1.9V 的输入信号、我认为这是限制、输入变压器是否为1:1?

我可以在此 EVM 上设置的 ADC 采样率范围是多少、我希望在100MSPS、200MSPS、500MSPS、1GSPS 下进行测试。 通过为板载时钟解决方案提供10MHz 外部基准、可以实现这一点。 我希望同步其他板、因此使用外部10MHz 基准。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Majid、

    我们将仔细研究您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Majid、

    在针对交流耦合的 EVM 设置中、输入以内部共模为基准、标称值为2.0V。 输入变压器为1:1。 如果您计划使用交流耦合、则不必 提供共模电压。

    默认情况下、EVM 使用122.88MHz VCXO、这 允许 LMK 提供以下 ADC 采样率:

    122.88MHz、245.76MHz、 491.52MHz 和983.04MHz。 这些配置文件均可从 GUI 获得。 如果您要将此 VCXO 更改为 100MHz 器件、则可以生成上述频率。   提供外部10MHz 参考时钟只允许您同步 VCXO、这将允许您同步多个电路板。

    如果 您可以提供外部1GHz 时钟、则可以在时钟分配模式下运行 LMK 并通过对该时钟进行分频来生成所有所需频率。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim -谢谢。 我们可能能够摆脱当前的 VCXO、因为这些速率足够接近。