This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:内部基准、缺少0.1 μ F 电容器

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/721661/ads7830-internal-reference-0-1uf-capacitor-missing

器件型号:ADS7830

对于 ADS730、数据表的图13显示了一个连接到内部基准的0、1uF 电容。

 数据表中没有其他提到该电容器

   该电容器的用途是什么?

如果缺少电容器、对电路可能产生什么影响?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    ADC 内部基准需要在 ADC 进行转换时提供峰值电流。 从基准汲取的平均电流可能很低、但在基准引脚上添加一个电容器可在转换阶段用作电荷桶和峰值电流要求。

    如果不使用该电容器、性能可能会下降。 我们建议在 REFIO 引脚上添加0.1uF 旁路电容器。

    谢谢、此致
    Abhijeet