This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:当插入计算机并与 GUI 通信时、FDC2214EVM 被识别为 FDC2114EVM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM, FDC2114EVM, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720031/fdc2214evm-fdc2214evm-is-recognized-as-fdc2114evm-when-plugging-into-computer-and-communicating-with-gui

器件型号:FDC2214EVM
主题中讨论的其他器件: FDC2114EVMFDC2214

您好!

使用 GUI 时、我的其中一个 FDC2214EVM 被识别为 FDC2114EVM。 我不确定问题是什么。 是否有任何方法可重置 EVM?  

谢谢、

红光  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hongliang、

    您的 EVM 上载了错误的固件。 感应解决方案 GUI 附带了正确的固件、您可以按照 FDC2214EVM 用户指南第40页中的步骤对其进行重新编程。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kristin、您好!

    感谢您的回复。 我尝试过多次上传固件、但 GUI 仍将其读取为2214。 我是否知道复位 EVM 的其他选项?

    再次感谢、
    红光
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hongliang、

    您能否通过翻转电路板并查看底部的贴纸来验证您是否有 FDC2214? FDC2214EVM 和 FDC2114EVM 看起来几乎相同、因此您可能会有错误的电路板。 如果确实是 FDC2214EVM、请给我发送一条私人消息、然后我会向您发送一些不同的固件来尝试。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    你是对的。 它是2114EVM。 我很抱歉这个愚蠢的问题。 当我尝试通过 LabVIEW 注册 EVM 时、我以为我搞错了。 当我上次订购三个2214EVM 时、似乎它附带了一个错误的 EVM。

    再次感谢您、

    红光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hongliang、

    我很高兴您能够解决您的问题、但很抱歉您订购的 EVM 出现了混用。 如果您在订单确认中收到 TI.com 支持的联系信息、可以联系他们以将 FDC2114EVM 替换为 FDC2214EVM。

    此致、