This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:TSW14J56EVM 如何配置 CMODE1、双路(12位)、最大 速率(3.333GHz)?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/721782/dac38rf82evm-tsw14j56evm-how-to-configure-for-cmode1-dual-12bits-max-rate-3-333ghz

器件型号:DAC38RF82EVM

我有一个包含 DAC38RF82EVM 和 TSW14J56EVM 的测试设置。  它被连接至一个高振幅(16dBm)时钟和高速示波器。  使用 DAC38RF8x EVM GUI 和 HSDC Pro 软件、我可以在单(8位)模式下以9GSPS 的速率输出正弦波;因此、我的硬件/软件设置似乎很好。  当我在3.333GSPS 下尝试双路(12位)模式时、没有输出。  要使该模式正常工作、需要执行哪些步骤?  请提供详细步骤和屏幕截图吗?

这是我尝试设置双路(12位)模式的过程:(1)完全断开并重新连接两个板的电源、(2)将时钟设置为3.333 GHz 和16dBm、(3)启动 DAC38RF8x EVM GUI、(4)单击其复位按钮两次、然后单击加载默认值、 (5)为 DAC 时钟频率输入3333 (MHz)、选择双路(12位)、实际输入、每个 DAC 4条通道、1个插值、(6)单击配置 DAC、(7)单击复位 DAC、(8)启动 HSDC Pro、(9)在其 DAC 选项卡上选择 DAC38RF8x_LMF_823、(10)为数据速率输入3.333G、 (11)创建了一个25MHz 正弦波、然后点击"发送"、(12)在 DAC38RF8x EVM GUI 中再次点击"复位 DAC"。  我尝试了默认固件 TSW14J56REVD_AEQ_firmware.RBF 以及 TSW14J56REVD_firmware.RBF。  示波器显示零输出。  在9GSPS 时对单路(8位)模式重复相同的步骤(这次使用9GHz 时钟和 DAC38RF8x_LMF_811)确实正确显示了正弦波。  为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    CMODE1不适用于12位模式。 相反、对于所有12位模式、您应该按照 CMODE5中描述的设置进行操作。

    谢谢、
    埃本