This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90EVM:ADS52J90 EVM 外部基准电压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90, PGA5807A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/721622/ads52j90evm-ads52j90-evm-external-reference-voltage

器件型号:ADS52J90EVM
主题中讨论的其他器件:ADS52J90PGA5807A

嗨、大家好  

我正在使用 TI 的高速 ADC 板 ADS52J90EVM

输入信号的电压电平非常低。 即1 mV 至2 mV。  在默认配置中、ADC 的基准电压是一个很大的数字。 因此、我无法真正利用整个 ADC 范围。  

是否可以施加外部基准电压?   

在本用户指南(第20页)中,它被写为“TP20 FORCE_VREF Analog Inputs Can Provide external VREF to ADS52J90 by installing R109”。 这是否意味着我们必须在 R109处焊接一个电阻器并施加外部电压。  

在施加外部基准电压时,是否需要注意其它事项?  

期待您的回复。  

此致

Rizwan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户指南链接: www.ti.com/.../slau632b.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizwan、您好!

    ADS52J90不支持外部电压基准。
    这作为内部测试模式包含在 EVM 中、但尚未进行特性描述。

    您能否提供有关您的应用的更多详细信息?
    信号源是什么? 您可能希望在进入 ADC 之前放大输入信号。
    查看我们的模拟前端解决方案、特别是在单芯片中包含 VCA 和 ADC 内核的 AFE58xx 系列器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Parveen

    感谢您的快速回复。
    我很清楚、我们无法更改基准电压。

    我们将 TI 的 ADC 与 FMCW 雷达传感器结合使用。 我们使用该传感器进行物体检测。 电压电平为1至2 mV。

    在 ADS52J90 EVM 中、也有两个差分通道。 即 SMA_CH7、SMA_CH7a、SMA_CH8、SMA_CH8a
    在 SMA_CH8差分通道上也有一个放大器。

    您的看法是什么、在本例中、我们能否使用这两个差分信道中的任何一个?

    此致
    Rizwan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizwan、您好!

    是的、您应该能够使用任一差分通道来评估 ADS52J90 EVM。
    对于您的产品、如果您正在寻找多通道 PGA、则可能需要查看 PGA5807A。