请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DDC11XEVM-PDK 主题中讨论的其他器件: DDC112
《DDC11xEVM-PDK 套件操作指南》规定了以下内容:
"硬件触发器:在正常操作中、应禁用此功能。 如果启用、可在按下 Take Data 后在 IP_1上发出脉冲以启动转换。"
这是文档中对硬件触发器或 IP_1的唯一引用。 我需要使用硬件触发器将 DDC112上的采集同步到我的源。 您能告诉我 IP_1在 EVM 上的什么位置吗?
谢谢、
-Phil