This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:ADS1232

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/721615/ads1232-ads1232

器件型号:ADS1232

您好!

对于称重秤项目、我希望使用 ADS1232 ADC。 I 称重传感器的灵敏度为2mV/V +-0.2V。 称重传感器容量为120kg、所需分辨率为30000。 根据我的计算、称重传感器的输出将为333nV/gram。 现在的问题是、我能否将 ADS1232用于我们的应用。  

使用 ADS1232、我们能否每400ms 读取一次数据?

谢谢、

Sreekanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sreenekanth、

    ADS1232数据表根据 ADC 的满量程范围进行了无噪声计数计算、因为它与称重传感器的满量程范围有关。 此讨论在第24页的秤重系统下进行。 根据所需的数据速率和激励/基准电压、您可以计算以查看是否满足所需的分辨率水平。 但是、该计算仅用于 ADC 的响应、不包括会显著降低整体性能的外部噪声源、例如 EMI/RFI。 显示的示例与使用2mV/V 灵敏度和5V 激励/基准的系统非常相似。 该示例还使用一些平均值来降低噪声、但即使不进行平均值计算、也应该能够实现30000次计数的无噪声。

    ADS1232的数据速率为10sps (100ms 周期)或80sps (12.5ms 周期)、因此您应该能够使用10sps 速率并从 ADC 获得最高性能。

    此致、
    Bob B