This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADS1292R

Guru**** 2549680 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/721689/ads1292r-ads1292r

器件型号:ADS1292R

您好!

我正在设计基于 ADS1292R 芯片的 ECG 前端电路板、我想添加"屏蔽驱动器"。 这是德州仪器(TI)参考设计(slau384a)中的 NI (未安装)。

在 E2E 论坛的其他主题中讨论了该主题、在上一篇文章中、提出了基于 OPA 333运算放大器的电路。 文章显示了可添加的电阻器、用于将放大器配置为逆变器或非逆变器。 我连接了电路。 (e2e.ti.com/.../584828)

我的问题如下:

1.放大器应在何时用作逆变器以及何时用作非逆变器?
将放大器配置为反相器时。 为什么(+)放大器的输入端连接到电阻器、而这连接到 ADS_AVDD? 我不理解电路的这一部分。 我认为输出可以饱和。

谢谢

Julio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julio、

    感谢您发帖。

    我同意您的怀疑-在同相配置中、我看不到为什么非反相输入会通过电阻器连接到电源引脚。 我认为这似乎是一个错误。

    我们通过一些客户了解到、屏蔽应包含与输入电极相同的共模信号。 由于 RLD 输出包含反相共模、因此可能需要在驱动屏蔽之前再次反相信号。 反相放大器配置使用同相输入端的直流电压来设置输出共模。 通常、这接近于中间电源、就像内部 RLD 放大器本身一样。

    此致、