Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04
您好!
我在使用 Σ-Δ ADC ADS131A04时遇到以下问题。 我对 ADC 的输入是一个8Hz 正弦波(来自信号发生器)、通过截止频率为500Hz 的三阶巴特沃斯 LPF、然后进入 ADC 的通道1。
在1kHz 采样频率下、8hz 正弦波的衰减似乎最大、而在较高频率下采样时、衰减似乎最大、如下面的快照所示、其中:
蓝色= 1kHz 时的8hz 正弦波采样
青色= 8hz 正弦波采样频率为2khz
品红色= 4kHz 时的8hz 正弦波采样
绿色= 8kHz 时的8hz 正弦波采样
我一直怀疑这种衰减来自 ADC 的 Sinc3滤波器、因为它的幅度响应。然而、在这个8Hz 频率下、sinc3滤波器在1/2/4/8kHz 时的衰减变化(大约为0.999980260的幅度) 与下面正弦波数字化图中所经历的变化相比、变化非常小
在更改采样频率时、ADC 是否有任何其他源会导致此衰减?
谢谢