This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:不同采样频率下输入信号的衰减为1kHz/2kHz/4kHz/8kHz

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/721560/ads131a04-attenuation-of-input-signal-with-different-sampling-frequencies-1khz-2khz-4khz-8khz

器件型号:ADS131A04

您好!

我在使用 Σ-Δ ADC ADS131A04时遇到以下问题。 我对 ADC 的输入是一个8Hz 正弦波(来自信号发生器)、通过截止频率为500Hz 的三阶巴特沃斯 LPF、然后进入 ADC 的通道1。

在1kHz 采样频率下、8hz 正弦波的衰减似乎最大、而在较高频率下采样时、衰减似乎最大、如下面的快照所示、其中:

蓝色= 1kHz 时的8hz 正弦波采样

青色= 8hz 正弦波采样频率为2khz

品红色= 4kHz 时的8hz 正弦波采样

绿色= 8kHz 时的8hz 正弦波采样

我一直怀疑这种衰减来自 ADC 的 Sinc3滤波器、因为它的幅度响应。然而、在这个8Hz 频率下、sinc3滤波器在1/2/4/8kHz 时的衰减变化(大约为0.999980260的幅度) 与下面正弦波数字化图中所经历的变化相比、变化非常小   

在更改采样频率时、ADC 是否有任何其他源会导致此衰减?

谢谢

Johann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    延时时间并不重要、因为我一个接一个地读取读数、当然不是同时读取、然后将它们绘制在一起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johann、

    感谢您的发帖。

    数字滤波器也是我的第一个想法、但我同意8Hz 完全在 ADC 通带内、您可以忽略正弦滤波器衰减。

    您是否尝试用固定直流电压替换正弦波输入? 尝试接近中标度的东西、然后重复相同的实验。


    此致、