This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:插入 AFE5805时无法读取时钟信号

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/717193/tsw1400evm-unable-to-read-clock-signal-when-plugged-with-afe5805

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5805

大家好、团队、

我正在尝试将 AFE5805电路与 TSW1400连接、如底部的图像所示。 我按照"slwu079d"文档进行所有连接。 时钟信号(Σ-Δ 信号发生器提供的40 MHz 频率下的2.5 Vpp 方波)连接到 AFE5805的 J11端口。 AFE5805端口 J1的输入模拟信号也来自同一信号发生器(2MHz 时为5Vpp 正弦波)。 我还确保在 J11用于时钟时移除了分流器 P18、P23和 P22 (不过也在不移除的情况下进行了测试)。 向 AFE5805提供了+5、-5和接地电源、并对两个电路进行了 USB 连接、如图所示。 还使用了一个适配器(AFE58xx-TSW1200适配器)来连接这两个适配器、如图所示。 我已经安装了 AFE5805所需的软件和硬件、并在启动高速数据转换软件以捕获数据之前、遵循了同一手册中提到的所有步骤。 当我尝试捕获数据时、它会将错误显示为"TSW1400无法读取时钟信号/未检测到时钟信号"。 此外、USER_LED3关闭(根据 TSW1400用户指南、这也意味着 TSW1400上的时钟不可用)。 您能帮我解决这个问题吗? 非常感谢您的观看。

Sumit  

研究生(PennState)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sumit、

    欢迎访问 TI E2E 论坛。

    您是否尝试过监测 LVDS 连接器上的 DCLK 和 FCLK 信号? 您是否看到了时钟信号?
    您是否为 AFE5805和 TSW1400 EVM 提供了相同的5V 电源? 您能否确保电源未被电流钳制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sumit、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复即可。