This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:ADS7142 I2C 总线

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/721218/ads7142-ads7142-i2c-bus

器件型号:ADS7142

您好!

 ADS7142在断电时是否会加载 I2C 总线?  (AVDD、DVDD = 0)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David

    当 AVDD 和 DVDD 为0V (器件断电)时、SCL/SDA 输出 FET 将在栅极处看到浮动电压、无法确定相应的引脚负载。

    我们建议在连接到 I2C 总线/在同一总线上连接的其他有源器件时保持器件通电。

    谢谢、此致
    Abhijeet