This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:afe 的示例代码

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300, AFE4300EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/721152/afe4300-example-code-for-afe

器件型号:AFE4300

您好!

我将 STM32与 afe4300配合使用。 我在较早前曾就此提出过一个问题,并尝试了所提出的所有建议,但似乎没有一项建议对我有用。 因此、我想知道 TI 或其他任何地方是否有适用于 afe4300的任何示例代码。 我们将感谢您的任何帮助。

谢谢、此致

Abhinav Nagaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhinav:

    我们无法为您提供 STM32方面的帮助。
    但是、如果您正在寻找为 MSP430编写的代码、则可以通过以下链接在线找到 AFE4300EVM 固件的源代码。
    www.ti.com/.../AFE4300EVM-PDK

    请查看"软件"部分。


    此致、
    Prabin