This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW40RF82EVM:从 TSW40RF82EVM 到 TSW14J56 EVM 的最大数据速率

Guru**** 2544810 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/719983/tsw40rf82evm-maximum-data-rate-from-tsw40rf82evm-to-tsw14j56-evm

器件型号:TSW40RF82EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38RF82ADC32RF45

你好

当 TSW40RF82EVM 连接 到 TSW14J56数据采集 EVM 时、中的最大采样率是多少  

TSW14J56 -> TSW40RF82EVM DAC38RF82 (单通道和双通道运行)

也适用于 TSW40RF82EVM ADC32RF45 (单通道和双通道操作)-> TSW14J56  

这用于 DAC 和 ADC 的同步运行。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Majid、

    根据 TSW40RF82EVM 用户指南的5.3.1、对于收发器模式、串行器/解串器通道速率必须小于5Gbps。

    www.ti.com/.../slau706a.pdf

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、从 FPGA 到 DAC 以及从 ADC 到 FPGA 的最大采样率(以 MSPS 为单位)而言、这意味着什么? 我没有发现在每个方向上使用了多少个串行器/解串器通道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Majid、

    如果您对 ADC 使用旁路模式(无抽取)、则会使用模式 LMFS 82820。 在收发器模式下、您能够用于 ADC 的最大采样速度约为1.23GSPS。

    同样的练习也可以通过 HSDC Pro 中的其他模式(LMFS)以及 DAC 来完成。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!谢谢您的帮助。