This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TSW1400EVM:完全依靠 C 来控制 TSW1400、而不依赖于 HSDC Pro

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720003/compiler-tsw1400evm-controlling-tsw1400-by-c-completely-not-depend-on-hsdc-pro

器件型号:TSW1400EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR1243

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、 我们的项目需要  通过 C 完全连接和控制 AWR1243BOOST 和 TSW1400。

从技术文档中可以看出 、AWR1243BOOST 的控制 可通过 mmwavelin_example 实现、后者可通过 C 语言开发

但是 、TSW1400的控制必须由软件 HSDC 进行、该软件由 LabVIEW 编程。

虽然 TSW1400可由 HSDC 自动化 DLL C 示例控制、但它要求 HSDC GUI 打开。

我们只需要 TSW1400的一些必要功能、例如从 AWR1243接收 ADC 数据并另存为文件。

我们想知道 TI 是否 可以提供一种方法来帮助我们完全通过 C 控制 TSW1400、或者提供一些建议来通过其他 DAQ 卡实现我们所需的功能。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A

我们的软件设置:MMWAVE_DFP_01_00_00_01 和 HSDC Pro v4.90。

我们的硬件设置: AWR1243BOOST + DevPack + TSW1400 + PC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前没有适用于 HSDCPro DLL API 的 C 代码。 您能不能参考 HSDCPro DLL API、如果您有任何问题、请将其发布到

    此致、

    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaushal:

    感谢您的回复。 能否告诉我 TI 是否有 ADC 采集卡、该卡可由 C 代码控制以从 AWR1243采集数据。