This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:ADS54J66:同步差分对终端和 VTerm 终端电压

Guru**** 2503725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66, ADS54J66EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/721303/ads54j66-ads54j66-sync-diff-pair-termination-and-vterm-terminator-voltage

器件型号:ADS54J66

根据 ADS54J66规范第8.2节"典型应用"、SYNCbXX 信号显示具有2个50 Ω 终端器、中心电压为1.2V。 我使用过没有 SYNCbXX 终端器的 ADS54J66EVM 板、如果没有该板、则效果相当好。 我的问题是:

1.这是不是需要1.2V 中心 Vterm 电压终端的2 50欧姆电阻?

2.如有必要、是否可以使用1.15V 的 IOVDD 轨作为 Vterm 电压?

感谢 Chris Raynolds Lincoln Lab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Chris、

    我已将您的问题转发给设备专家。 他应该很快回来。

    优素福