This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC2256A:数据采集速率

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC2256A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/721052/ddc2256a-data-acquisition-rate

器件型号:DDC2256A

大家好、

DDC2256A 简短数据表指示每通道17KSPS。

Q1:这是否意味着如果 仅对一个通道进行采样 、 采集速率将为17KSPS、因此对于128个通道的采集、采样速率将降低128倍?

Q2:如果所有256个通道均可在一秒内采样17000次、那么单个通道的采样速度能否提高128倍(然后是17KSPS)?

谢谢、

Alon Blumenfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alon、

    我想让对话脱机、因为器件 DDC2256A 受 NDA 保护。
    请发送电子邮件至 mysecuresoftware_medical@list.ti.com