This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997EVM:DAC161S997通信错误:超时过期错误

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997EVM, DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720743/dac161s997evm-communication-error-with-dac161s997-timeout-expired-error

器件型号:DAC161S997EVM
主题中讨论的其他器件: DAC161S997

您好!

我正在尝试通过随附的 LabView 软件测试 DAC161S997EVM。 我尝试通过在 DAC161S997软件中选择输出电流来向 DAC 板写入测试值、但会不断弹出一个错误、并显示超时过期错误(1073807339)。 随附屏幕截图。 我不知道它是硬件问题还是软件问题。

设备正在被识别、但无法与通信。

驱动程序是最新的。

即使连接电流环路也不会产生任何影响。

谢谢、

Karan Kaushik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、

    欢迎访问 E2E 论坛!

    EVM 软件和 EVM 板之间似乎存在通信问题。 如果我在使用期间从 EVM 断开回路电源并尝试写入寄存器、我可以复制此错误并接收准确的错误消息。 您是否在使用 EVM 的整个过程中连接了环路电源? 我注意到、在未连接回路电源的情况下、COM 端口仍会显示、但会发生此超时错误。

    您在收到此错误消息之前采取了哪些步骤? 此外、如果您单击"Continue"、会发生什么情况?

    谢谢、
    Garrett