主题中讨论的其他器件:ADS1015、 ADS1115、 ADS1013-Q1、 ADS1118
大家好、团队、
我在 ADS1015的数据表中找不到 DNL (微分非线性)和 PSRR (电源抑制比)规格。
请提供相关数据。
此致、
Dy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我在 ADS1015的数据表中找不到 DNL (微分非线性)和 PSRR (电源抑制比)规格。
请提供相关数据。
此致、
Dy
Dy、
我将按照您在上一个帖子中提出的问题的顺序回答您的问题。
基准电压未在 ADC 内部设置为真正电压。 它作为带隙电压(接近1V)的分量进行电容采样。 对于不同的范围、我们使用更大的电容器来制作更大的样本。 请注意、对于大于电源电压的较大范围(例如±6.144V)、输入电压不应超过 GND 和 VDD。 虽然输入将被正确测量、但是输出数据将不会使用整个测量范围。
2.基准电压容差由增益误差测量。 ADS1015-Q1的增益误差典型值为0.05%、最大值为0.25% 这与基准电压容差典型值0.05%和最大值0.25%相同
ADS1118的数字来自噪声、偏移和增益误差的误差总和。 您可以通过将0.25%的最大增益误差、0.5LSB 偏移和大约0.5LSB 噪声相加来执行相同的图。 噪声是一个近似值。 我没有确切的噪声值、但它小于1LSB。 下面是我生成的图:
不能将 ADS1013-Q1配置为两个单端输入。 一个单端输入通过将 AINN 接地并将 AINP 作为另一个测量输入来测量。
吴约瑟