This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7263:最大时钟频率

Guru**** 2869470 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720312/ads7263-maximum-clock-frequency

器件型号:ADS7263

您好!

我们正在开发 一个应用、其中两 个 ADS7263在20MHz 的半时钟模式下运行它们。 时钟源的容差为1%、因此某些 ADC 的时钟频率可能为20.2MHz。 显然、这超出了数据表中的最大值。 您能不能说这是否是一个真正的问题? 如果是、 ADC 的性能将受到怎样的影响? (为了降低时钟频率而进行的任何设计更改对于应用的开发阶段都是有问题的。)

此致

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

         该器件在半时钟模式下使用标称20MHz 时钟、可在温度范围(-40C 至125C)内额定运行、并可在器件变化和电源电压变化范围内运行。   ADC 转换时间由 CLK 以及 串行接口通信控制。   时钟上1%的相对较小偏差/容差不 会产生问题 、因为  谨慎地指定器件以允许较小偏差。

    此致、

    Luis   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这回答了我的问题