This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7822:数据输出错误

Guru**** 2813235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720188/ads7822-wrong-data-output

器件型号:ADS7822

您好!

在我的客户电路上发现所附的数据输出错误。

e2e.ti.com/.../7127.ADS7822.xlsx

"错误"是指以下内容;

第一个 CLK 下降的同时、DOUT 变为低电平。

2.无论输入电压如何、输出的数据都为"0"。

此症状通常出现在多个样本中。

为什么会出现此症状?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这肯定不是正确的行为。 感谢您提供示波器截图、似乎没有任何计时错误
    您是否会要求客户尝试以下两项测试:
    让他们将时钟的空闲电压从高电平更改为低电平;尽管空闲时间无关紧要、但它会影响时钟周期的起始点。
    此外、您是否会要求它们增加时钟周期的数量。 从 SCOP 的屏幕截图中可以看到它们可能很短、ADC 需要16个时钟周期、这将确保提供所有需要的时钟
    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辛西亚-圣

    感谢你的建议。

    >要求他们将时钟的空闲电压从高电平更改为低电平

     时钟的空闲电压是否低于红色矩形的内部?

    > ADC 需要16个时钟周期、这将确保提供所有需要的时钟

    数据表中是否提到了此限制?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    正确、空闲电压位于红色框中。 这是时钟  在周期之间处于的电压。

    表1列出了时序规格、其中参考了图22、如下所示。 该表给出了周期时间的最小16个时钟周期、这就是 我要求增加时钟周期数的原因。

     此致

    Cynthia