This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5158:TVP5158 EMI 发射问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720769/tvp5158-tvp5158-emi-emission-problem

器件型号:TVP5158

对于 TVP5158是否有任何可用于缩短 CLOKOUT 引脚上升时间的设置。

我们使用两个 TVP5158和级联模式、并使用单个晶体器件型号 FH2700019Z (Pericom)来馈送第1个 TVP5158。

将 CLKOUT 从第1个 TVP5158获取并馈送到第2个 TVP5158作为输入源时钟。

我们还从每个运行@ 108MHz 的 TVP5158获取两个8位并行输出。   

在 FCC 测试期间、我们观察到它在27MHz、108MHz、379.9MHz、   

是否有任何设置可用于控制 TVP5158输出 PCLK 和 CLKOUT 信号的上升时间以缩短其上升时间?

Kartik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、没有可更改上升/下降时间的设置。

    通常、上升/下降时间实际上不是发射的罪魁祸首、因为上升/下降时间的发射会在上升/下降速率下引入谐波、而实际上不是在时钟频率本身。

    当在时钟速率下有频率时、更常见的原因是不良/不完整的接地回路导致电感回路、从而导致天线。

    确保为所有时钟/数据信号的整个长度提供一个可靠、不间断的接地层、并确保它们连接到所有拉电流/灌电流节点。

    BR、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    感谢您的快速回复、但我目前处于最终认证阶段、设计通过、但与限制线的裕度非常低。

    是否需要将 TVP5158的 XTAL_REF (引脚100)连接到0E 电阻器和 VSSA? TVP5158数据表显示、引脚100在内部连接到模拟接地。 从模拟接地断开引脚100后、EMI 结果有所改善。

    BR、
    Kartik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kartik、
    我认为这并不是必要的、但事实是、它产生了可测量的差异、这意味着从根本上存在接地/接地环路问题。

    接地连接(在0r 电阻器之后)是直接连接到接地平面、还是在它能够打孔到接地平面之前有一条较长的布线/路径(因此是一个环路)?

    我假设您有一个良好的实心接地层、并且其所有过孔都尽可能靠近器件? 如果没有、则如果您有理由对设计进行更新/更改、则可能需要考虑进行接地布局更改。

    您是否具有单个接地层或单独的模拟和数字层? 如果是单独的、您可以尝试在尽可能多的位置将它们连接在一起吗? 我自己尝试将接地返回路径分开、造成了混乱、并发现在大多数情况下、如果您仔细处理信号路由、您实际上可以从单个平面获得更好的结果。 很明显、在许多情况下、这不是真的、但对于此处涉及的频率、如果没有完全表征、分裂平面可能会造成比良好更严重的伤害。

    确保信号路径和回路最小化对于降低 EMI 至关重要、请不要忘记、回路电流将尝试跟随源信号、因此信号布线下方的接地回路中不会有断路或间隙。

    BR、
    Steve