请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1120-Q1 你(们)好
需要 ADS1120QPWRQ1的可靠性数据。
我请求将 FIT 数据应用于 IEC62380的表11中的电机控制曲线。
谢谢、
TM
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
需要 ADS1120QPWRQ1的可靠性数据。
我请求将 FIT 数据应用于 IEC62380的表11中的电机控制曲线。
谢谢、
TM
尊敬的 TM:
TI 以适用于器件的不同格式呈现 MTBF 和 FIT 数据。 对于 ADS1120-Q1、可在以下位置找到数据:
您可以转到 TI.com 上的器件页面并选择质量和封装选项卡、然后单击 DPPM/MTBF/FIT 率下的"查看"来查找此数据。
此致、
Bob B