This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120-Q1:可靠性问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720676/ads1120-q1-question-of-reliability

器件型号:ADS1120-Q1

你(们)好

需要 ADS1120QPWRQ1的可靠性数据。
我请求将 FIT 数据应用于 IEC62380的表11中的电机控制曲线。

谢谢、

TM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TM:

    TI 以适用于器件的不同格式呈现 MTBF 和 FIT 数据。  对于 ADS1120-Q1、可在以下位置找到数据:

    http://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp?OPN=ADS1120QPWRQ1&partNumber=ADS1120QPWRQ1&partType=tiPartNumber#resultstable

    您可以转到 TI.com 上的器件页面并选择质量和封装选项卡、然后单击  DPPM/MTBF/FIT 率下的"查看"来查找此数据。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TM:

    我是否正确地假设您的客户正在请求 FIT 率信息以进行系统的功能安全分析?
    如果是这种情况、我们在 TI.com 上提供的工艺技术 FIT 率信息将对他不是很有用。
    我们可以根据要求提供基于 IEC TR 62380的专用功能安全时基故障率信息。 到目前为止、我们不会公开共享这些信息。

    此致、