This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303M2510:SNR

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1303M2510
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720719/amc1303m2510-snr

器件型号:AMC1303M2510

大家好、

我是否可以知道如何在 AMC1303M2510数据表中测试和设置 SNR、如图 18 信噪比与输入信号频率间的关系?

以及如何为该芯片定义 SNR?

此外、在 AMC1303M2510数据表中、如图19所示。 信噪比与输入信号振幅间的关系、输入信号频率是多少?

和 SNR 计算以及测试和设置等方面进行了哪些权衡?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、

    在 AMC1303M2510上测试 SNR 需要对位流进行滤波(Sync3、256 OSR)、然后在图18所示的各种频率下对输入进行 FFT sweepin。 图19的频率固定为35Hz、如第7.10节中的交流精度条目所示。