This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:用于访问 ADS131A04EVM /向其发送命令的 API

Guru**** 2542890 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720230/ads131a04evm-api-for-accessing-command-sending-to-ads131a04evm

器件型号:ADS131A04EVM

大家好、我对 ADS131A04EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件有疑问。

我可以 通过 Δ-Σ ADC 评估软件从 ADS131A04EVM 获取数据。

但是,在 不使用 Delta-Sigma ADC 评估软件的情况下,是否有任何方法可以与 ADS131A04EVM 进行通信,但仍会发送诸如 collect 2048之类的命令... 等等?

例如 C 语言库等。

感谢该社区的帮助。 郭克汉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuo-Hsuan、

    感谢您的发帖、欢迎参加论坛!

    遗憾的是、使用 Δ-Σ ADC 评估软件是唯一支持与 ADS131A04EVM 进行通信的方法。 我相信您可以编写自己的基于 C 语言的软件来与 EVM 进行通信、但我不建议使用这种方法、因为这种方法需要大量的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 但是、我在./interface/文件夹下找到了"SocketClient"、我尝试收听它使用的端口、我的第三方程序可以从 Delta-Sigma ADC 评估软件获取响应。 该程序还有一个带有文本输入部分的"发送"按钮。 我尝试使用来自 Delta-Sigma ADC 评估软件控制台的相同命令从 SocketClient 发送命令(如 ID / REGMAP,... ETC)、但没有响应。

    我想知道是否可以通过 SocketClient 或任何第三方套接字客户端向 ADS131A04EVM 或 Δ-Σ ADC 评估软件发送命令?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuo-Hsuan、

    很棒的发现! 遗憾的是、正如我在上一篇文章中提到的、这不是一种与 EVM 进行通信的受支持方法。 可以通过这种方式发送/接收命令、但我不熟悉这种方法。