主题中讨论的其他器件:AMC1303M2520、 TMS320F28377S
客户使用 AMC1303M2520/AMC13032510和 AMC1306M25进行了性能测试。 他们发现 AMC1306在采样波形时出现噪音问题。 我们想知道发生了什么? 是否有任何有关周围电路的建议来改进它? 我们更喜欢使用 AMC1306
应用:PDU
DSP:TMS320F28377S
客户:TW
代码设置
Sinc 滤波器类型= sinc3
调制器数据速率= 20MHz (AMC13032520)
OSR = 256
调制器模式[MOD]= MODE1 (调制器时钟以一半的调制器数据速率运行。)
Sinc 滤波器的数据速率= 20MHz/256/2 = 39.1k 样本/秒
B)
Sinc 滤波器类型= sinc3
调制器数据速率= 10MHz (AMC13032510)
OSR = 256
调制器模式[MOD]= MODE1 (调制器时钟以一半的调制器数据速率运行。)
Sinc 滤波器的数据速率= 10MHz/256/2 = 19.5k 样本/秒
采样波形
系统:
电路: