This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:使用抽取和重新采样的数据速率

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720415/afe5809-data-rates-using-decimation-and-resampling

器件型号:AFE5809

您好!

我对 AFE5809的数据速率、时钟速率和滤波器设置有疑问。

我想使用 AFE5809来测量高达大约1MHz 模拟带宽的声学发射信号、因此我希望采样率为2MHz。

AFE5809的最低采样率似乎是10MHz (请参阅数据表第17页)最低低通滤波器频率、然而、也是10MHz (请参阅数据表第12页)、所以当以10MHz 的频率进行采样时、我可能会获得混叠、对吧?

数据(位)时钟速率是采样时钟速率的6倍或7倍、具体取决于使用的是12位还是14位分辨率。 在数据表的第20页上、数据位在位时钟信号的每一个边沿上发送、即上升沿和下降沿。 因此、最低数据速率为120MHz、对吧?

AFE5809具有解调器、抽取滤波器和下采样器。 不过、在第66页可以看到、LVDS FCLK 速率与 ADC 采样率保持不变。 也就是说、从 LVDS 读取的数据速率至少保持120MHz、但许多样本被设置为零、不需要处理 或转发到下一个进程?

是否有任何方法可以降低 LVDS 的时钟速率?

我想绕过降压转换(图75。 第44页)、只需使用抽取滤波器和下采样器即可。 我无法找到降采样数据如何在 LVDS 上传输、所有文档似乎都参考了解调数据、即 I 相和 Q 相。 有人对此有更多信息吗?

非常感谢、致以最诚挚的问候

Kai Uwe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ki-Uwe、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    为了避免混叠、您可以使用低通抽取滤波器。

    LVDS 帧时钟速率与 ADC 采样率相同。
    无法降低 LVDS 的时钟速率。

    如图75所示、您可以看到、在忽略降压转换的情况下、I 相和 Q 相包含相同的通道信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    感谢您的快速回复。

    关于图75,我真的应该亲自看到,抱歉这个问题。

     

    关于混叠问题,恐怕我不同意。 如果我使用10MHz 的采样频率、我需要在 ADC 前面的模拟部分中使用低于5MHz 的低通滤波器、以避免混叠。 在 ADC 级发生数字器件混叠时、无法"修复"混叠。 当然、抽取滤波器可在使用额外的下采样时避免混叠。

    显然、我需要一个额外的低通滤波器、或者必须使用至少20MHz 的采样频率。

    此致

    Kai Uwe