This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:ADCPro v2源

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1258EVM-PDK, ADS1258, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720375/ads1258-adcpro-v2-sources

器件型号:ADS1258
主题中讨论的其它部件:ADCPro、、、 ENERGIA

大家好、我正在尝试使用 ADS1258EVB + ADCPro v2软件来测试我的电池放电曲线。 要在不同负载之间切换、我需要使用预定义的时序自动操作 IO 端口/s。

我认为修改软件/固件以获得此功能不会太困难。

在哪里可以找到相关来源? 我是否需要许可证来编译它们? 目前、我正在使用适用于 MSP430的 CCS v7。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    遗憾的是、ADS1258EVM-PDK 的源代码不可用、但即使可用、我也不愿意尝试修改它。 我以前看过一些 MMB0代码、可以告诉您、这并不容易遵循。

    如果您有 MSP430 LaunchPad、我建议您使用跳线将 Launch Pad 连接到 ADS1258EVM 子卡、并使用 LaunchPad 示例与器件建立通信。 我可能能够挖掘一些 MSP430代码、但与此同时、您可以参考 github.com/.../ADS12xx-Library、虽然它是 Arduino 项目、但它将为您提供 ADS1258.h 头文件、并且可能可在 Energia 中使用。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、我很感激!