This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:AFE4300

Guru**** 2928120 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720028/afe4300-afe4300

器件型号:AFE4300

尊敬的先生:

我们将 AFE4300与 STM32L031搭配使用。 我们希望使用 AFE4300测量重量。 为此、根据数据表、应将一个称重传感器的一个端子连接到将驱动称重传感器电路的 VLDO 引脚。 为了获得数据表中建议的电压、我尝试设置 DEVICE_CONTING_REGISTER 中的 POWER-ON 位并打开重量链。 但电路板似乎没有做出适当响应。 如果我将规定的值写入寄存器并读取它,它似乎反映了自己的值,而不是我写入的值。 我们将感谢您的任何建议或帮助。

此致、

穆苏-西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Muthu,

    以下是一些可帮助您解决问题的建议。
    1) 1)确保 RESETZ 被拉高
    2) 2)检查 AFE 的电源。
    3) 3)我不是 STM 编程的专家、所以无法说出它的 SPI 协议。 但是、您可以在写入操作期间探测 SPI 线路、并确保其与 AFE4300的数据表相匹配。

    此致、
    Prabin