This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/ADS1232REF:要使用 ADS1232REF 的任何 Microsoft VBA 示例程序

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232REF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720247/compiler-ads1232ref-any-microsoft-vba-sample-program-to-use-ads1232ref

器件型号:ADS1232REF

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

 我想 使用 ADS1232REF

Microsoft Excel 2010中的 MicrosoftVisualBasicApplications 中。

是否有任何使用 ADS1232REF 的示例程序?

 此致。

石川正雄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shirokawa-San、

    欢迎来到 E2E 论坛! 很遗憾、我们没有任何示例说明如何使用 Excel/VBA 连接 COM 端口。 这似乎是可能的,但我们以前没有尝试过这种方法。

    我们过去所做的是使用超级终端、TeraTerm、Putty 等控制台终端程序、并在将数据流式传输到控制台时将数据捕获到文件中。 然后、我们将该数据读取到 Excel 或其他某个程序中。

    在缩放模式下、不能使用 ADS1232REF 的虚拟 COM 端口。 称重器功能设计为独立称重器、无需 PC 干预。 只有在分析模式下、才可通过 COM 端口进行通信。 在大多数情况下、使用 ADS1x3x GUI 最容易使用。

    从第18页开始的 ADS1232REF 用户指南第5节讨论了控制台功能。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢你的答复。

    我知道。
    我将尝试 TeraTerm、Putty 或其他软件。

    祝你一切顺利。

    石川正雄