This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:DRDY 是否与主时钟同步?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/719164/ads1256-is-drdy-synchronoised-to-the-master-clock

器件型号:ADS1256

发出 DRDY 信号以指示转换完成。 DRDY 信号与主时钟有何关系? DRDY 信号是否在主时钟边沿上转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IainRist、您好!

    其中一个主时钟边沿应该触发/DRDY、但是会有一些延迟(内部和外部)、这会导致时钟和/DRDY 边沿不对齐

    您是否尝试使用/DRDY 信号来决定何时发出/SYNC 脉冲、或者是否有另一个原因需要知道这些时钟边沿是否对齐?

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实在尝试使用/DRDY 信号来决定何时发出/SYNC 脉冲。 我有多个 ADC 由同一个时钟计时、需要对其进行同步。 我的主机无法访问 ADC 主时钟、因此我正在寻找一种方法来同步/SYNC 脉冲和主时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IainRist、您好!

    您是否能够使用 SYNC SPI 命令并一次性向所有器件发出该命令?...这将是我推荐的同步 ADC 的解决方案、而不是使用/SYNC 引脚满足严格的时序要求。

    否则、您可能需要使用逻辑电路(即 D 触发器)对同步脉冲进行重新计时、使其与主时钟上升沿保持一致。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    对于下一个电路板迭代、我肯定会使用外部电路来同步/SYNC 和时钟边沿、但我正在为我的当前设计寻找一种方法。 遗憾的是、SPI SYNC 命令(跨4个 ADC)可能产生的单时钟差会对我的系统产生影响。

    关于 时钟边沿和/DRDY 边沿之间的延迟:

    1. 单个芯片的延迟分布是多少、例如平均20ns 的高斯分布和标准偏差10ns?
    2. 所有芯片的延迟分布是否相同、或者是否存在广泛不同的方法和标准偏差?

    谢谢、

    Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iain、

    布线延迟确实可能会导致 ADC 在一个时钟周期内不同步。 但是、如果 ADC 之间的 CLKIN 和/SYNC 迹线长度不匹配、则在使用 SYNC 脉冲时也会发生这种情况。

    在大多数低频应用中、多个 Δ-Σ ADC 在多个时钟周期内不同步通常不是问题...只有当您需要关联多个通道或位置发生事件时的时间戳时、才需要更高程度的同步。 由于 ADS1256输出通过 SINC5滤波器进行滤波、因此频率响应在较高频率下会显著衰减、从而使脉冲或阶跃检测更加困难。 在这些情况 下、您可能希望使用具有平坦通带的宽带滤波器来更好地检测这些脉冲。

    遗憾的是、我没有任何时序数据能够将/DRDY 与 CLK 关联;但是、通过查看 t7延迟时间、我预计 CLK 到/DRDY 的内部传播延迟处于相同的幅度顺序。 由于这超过了 t16B 2倍、因此我不建议/DRDY 作为 CLK 上升沿的可靠指示器。

    我只建议尝试 SYNC 命令、如果需要、请尝试您建议的从/DRDY 触发/SYNC 脉冲的解决方案;尽管我只建议使用前者、因为它更安全。 ADS1256缺少/SYNC 脉冲的时序可能会导致器件无响应、并要求您将其复位以恢复正常运行。

    此致、
    Chris