This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:DDC112的电流输入范围

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/719693/ddc112-the-current-input-range-of-ddc112

器件型号:DDC112

请帮助确认 DDC112充电至电压的电流输入范围?

假设通过 PD 二极管的10MHz 调制光信号输出 na-PA 级电流、

是否已收集此器件?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不确定我是否理解这些问题... 你对 na-PA 意味着什么?

    器件的带宽非常有限、因此10MHz 载波信息将会丢失、但如果您谈论的是 AM、只要此变化比查看时间(采样率)慢、您就可以获得包络。 即积分周期内的信号平均值。 老实说、从未想过或尝试过。

    通过将充电设置除以 最快/最短的积分时间、可获得任何给定充电范围设置下的电流范围。 请注意、这假定在整个积分时间内具有恒定电流。 如前所述、器件存在带宽限制(快速电流将使输入节点摆动、因为放大器带宽无法闭合环路以将其设置为虚拟接地)。 电流更快/更大、这可能会最终损坏器件。

    此致、
    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是说 DDC112的电流输入范围是多少? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Eduardo,ñ a

    感谢您对此问题的快速响应,但我仍然对调制频率感到困惑。

    如图3所示,应用是使用此器件从光电流范围为20pA-1nA 的 PD 收集电荷,而不考虑暗电流,输入光学调制频率约为10MHz。

    如 您所述,只要信号变化周期小于采样时间,例如500us 或 积分时间,电荷就会集成到反馈电容中,然后由 AD 转换器读取。  集成时间更长似乎有助于实现更小的充电容量。  

    -为什么带宽会受到限制,它在哪里受到限制?

    希望听到您的声音,谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    输入放大器具有有限带宽(与任何放大器一样)。 该设计旨在遵循缓慢变化的信号、但不再如此(正如您可以想象的那样、存在设计上的权衡因素、如功率)。 随着频率的增加、闭环增益的损耗会增加器件的输入阻抗、因此、器件对该输入的响应将不是预期的(例如、输入节点将不是虚拟接地)。 它可能适用于包络、但不会恢复10MHz 信号(我假设您是指 MHz、而不是 MHz……) 这一点很明显、因为采样率< 10MHz。 但是、要查看包络、您可能需要对其进行测试...

    此致、
    教育